This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409.

Guru**** 2500605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731637/lm3409hv-lm3409

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我们计划在其中一个应用中使用 LM3409HV PFET LED 驱动器。 对于100ms、我们有80V 的异常瞬态存活要求。 但是、我们注意到控制器 max 的 Vin 引脚 额定值为76V。

您是否会建议使用任何简单的无源解决方案、例如带限流电阻器的齐纳钳位、为控制器的 Vin 引脚馈送电流、以便在此瞬态期间对其进行保护? 我们不会将 UVLO 和 EN 引脚直接连接到原始电源、因此我们必须仅保护 Vin 引脚。

请建议使用简单的无源解决方案在80V 瞬态下持续100ms。

谢谢、

Ambar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambar、

    我需要更多信息。 电力线中允许的电阻是多少? 齐纳二极管或 TVS 二极管的精度不是很高、拐点相当软。 例如、如果使用1 Ω 串联电阻器将电压钳位在65V、将电流钳位在80V、电流钳位在100ms、则电流为15A、功率为225W。 该电阻器脉冲的能量为225W * 0.1秒或22.5J。 TVS 将看到65V * 15A = 975W、持续0.1秒或97.5J。 这还将与 LM3409串联1欧姆的阻抗、这将影响效率和低电压运行、具体取决于您的功率级别和最低工作输入电压。 我进行了检查、如果您想走这条路、有通孔电阻器可以处理该问题。

    您的标称输入电压范围是多少?
    最低输入电压? 无瞬态的最高工作输入电压? 输出电压? 输出电流? 该瞬态发生的频率如何? 它能否在瞬态期间关闭?

    您还可以使用有源电路来限制功率晶体管或 MOSFET 的 LM3409输入电压以及多个组件。 还有一个 IC 可以保护该瞬态。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    允许在此瞬态期间关闭电路、但应在瞬态通过后使能电路、并将输入电压恢复到正常电平。 我们更喜欢坚持使用无源电路解决方案、但如果您有主动瞬态保护电路建议、我们可以考虑您提供的详细信息。

    如果我们添加一个限流电阻器和仅为控制器的 Vin 引脚供电的70V 齐纳二极管、并且电源电路的其余部分可以处理80V 瞬态电压、那么该解决方案是否起作用?

    此致、
    Ambar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambar、

    如果您可以将电路设计为处理瞬态、并且电压被限制在低于 LM3409的绝对最大值、则应该可以正常工作。 我会尝试找出瞬态的规格是什么。 另一个问题是、如果您采用这种方法、来自电源的电流在瞬态期间将非常高、可能会导致保险丝或其他保护器件出现故障。 它们是一个系统级问题、您需要了解整个系统才能知道如何解决该问题。

    BR、