This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:两个直流/直流转换器并排放置的最佳选择

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747715/lmr23630-q1-optimal-placement-of-two-dc-dc-convertors-side-by-side

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23625LMS3655

您好、TI、

并排放置两个 LMR23630s 时、应采取哪些预防措施? 我是否将它们彼此正交或平行放置? Vin 和 Vout 路径与评估板中的路径类似、使脉冲电流的高 di/dt 分量的环路面积尽可能小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一种选择是将两个 IC 相邻放置。 这样、您就可以为输入端提供连续的 VIN 平面。 正如您提到的、关键是要使 Vin 路径(高 di/dt 环路)尽可能小、以限制任何寄生效应。

    此参考设计显示了两个并联降压转换器的示例。 此示例使用的是 LMS3655、但您也可以将其用作 LMR23625的示例布局。

    www.ti.com/.../PMP20249

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢您的全面回复和示例布局、这对您有很大帮助! 如果我错了、请纠正一下、但如果两个电路并联、辐射发射是否会更强? 将它们彼此垂直放置是否有任何优势?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的是、您需要使电感器彼此尽可能远离、并使开关节点区域尽可能小。

    其次、您需要在每个转换器的输入端添加额外的旁路电容器、以确保输入端的噪声不会增加。

    第三、您还可以将两个转换器同步在一起以提高 EMI 性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn