This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:用于 ESD/浪涌测试的 USB 接地连接

Guru**** 2540730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732429/tps2546-usb-ground-connection-for-esd-surge-test

器件型号:TPS2546

您好!

我的客户使用我们的 TPS2546进行 USB BC1.2充电。 虽然他们对用于 ESD/浪涌测试的 USB 接地连接有疑问。 如何将 USB 信号接地端连接到设备的外壳接地端以实现更好的 ESD/浪涌测试?

 

您能分享这方面的任何经验吗?

非常感谢。


Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    您的客户应遵循 EVM 参考指南中包含的 EVM 布局。 www.ti.com/.../slvu660a.pdf

    如果从 EMC 的角度来看、外壳接地足够安静、则可以直接短接至 USB 信号接地、否则、可以通过电源铁氧体磁珠进行连接以提供一些 EMC 滤波。

    此致、
    卡盘