This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC CC=10A CV=17.2V (Vin=9~36VDC)

Guru**** 2540730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730787/battery-charger-ic-cc-10a-cv-17-2v-vin-9-36vdc

您好!

我们正在寻找 一款可通过宽算值电压(9~36VDC)充电的器件、并且 CC/CV 为10A/17.2V。

你有什么建议吗?

此致、

JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JET、

    该应用需要降压/升压充电器。 TI 降压/升压充电器 IC 的工作电压为4.5V 至24V、目前尚未提供用于36V 的专用 IC 解决方案。 您可能需要使用降压/升压转换器来实现 CC/CV 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们找到直流/直流电源。 规范如下:
    输入:8~40VDC
    输出:19VDC 10A 或24VDC 10A (您推测、19VDC 或24VDC?)

    您是否有任何来自计算电压(19VDC 或24VDC)的充电器、且输出 CC/CV 为10A/17.2V?

    此致、
    JET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JET、

    TI.com 为您提供电池充电器 IC 搜索工具、帮助您查找最匹配的器件。 对于您的情况、它是一个4S (串联电池节数)应用。 www.ti.com/.../products.html