This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 2极2零分频的2极/2零延迟时间?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748180/ucd3138-ucd3138-2-pole-2-zero-latency-time-of-the-2-pole-2-zero-calucation

器件型号:UCD3138

大家好、

 我是否知道 ucd3138 2极2零分频的延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实际上是一个复杂的问题、我们没有完整的答案、因为所有的多个采样平均模式都需要不同的时间量、而且并不直观。 但是、我们可以说、如果您只进行单个采样、则采样时间不到500纳秒。