This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:如何用 UCC28251替代 UCC28250

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28250, UCC28251, UCC28250EVM-564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731855/ucc28251-how-to-replace-ucc28250-with-ucc28251

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他部件:UCC28250UCC28250EVM-564

大家好 、

我的一位客户正在其项目中使用 UCC28250、但出于某些原因、他们需要更改为 UCC28251。 我只想知道在将 UCC28250替换为 UCC28251时如何更改电路。

我看到有一个应用手册(UCC28251和 UCC28250之间的差异以及 UCC28250EVM-564评估模块中 UCC28251的评估)对此进行了介绍。 它说、我们只需对电路板进行一些小改动即可确保 UCC28250的工作频率相同。 也就是说、我们只需要建议客户在其原始设计中更改 RT 电阻器、而其他更改需要小心吗?

此致、

莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenna Yan、
    我认为 UCC28251应该是 UCC28250的直接替代器件。
    您需要将 RT 电阻值减小2倍、以实现相同的开关频率。 如果您查看两个数据表上的公式(3)、就可以清楚地看到这一点。
    根据客户的电路、可能存在其他问题、但也不可能存在其他问题。
    谢谢
    Joe Leisten