This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:纹波抑制性能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337-N, LM337L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748411/lm337l-ripple-rejection-performance

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件:LM337-N

您好!

我的客户想知道 LM337L 的纹波抑制在频率范围内是如何变化的。 LM337-N 数据表中的图显示了该信息。 我们是否也有适用于 LM337L 的此类图、或者是否可以安全地假设性能相等?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    LM337-N 最初作为 National Semiconductor 器件发布、而 LM337L 则由 TI 发布。 虽然它们具有相同的器件型号、但最初是由不同的公司设计的、因此假设它们具有相同的纹波抑制与频率特性是不安全的。 遗憾的是、对于其中的许多较旧器件、这些曲线不易获得、需要一些时间收集。 如果您的客户对此没有问题、请告诉我、我将收集数据。

    谢谢、
    Gerard