This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616充电问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745494/bq24616-bq24616-charging-problem

器件型号:BQ24616

尊敬的团队:

从1节至5节电池进行电流调试是正常的,充电电流符合设计要求,但当电池调整为6节电池时,只要通电,大约1秒钟的时间状态指示灯就会显示正在充电,但我没有选择任何电池。
然后调整电阻、并将原6节电池充电更改为5节电池充电。 这种现象与6节电池的电荷相同。 问题是什么?

VIN=28V、Iadapter=4A、Iprecharge =0.3A、Icharge =1.5A、充电时间设置为2小时、出现问题时、输入电流位置大约为0.1A。

请帮助回答此问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    当运行异常时、您能否测量输入电压、PH 节点和 VBAT? 您是否在电路中使用6节电池或电池仿真器? 您说"我没有取任何电池"、但我不确定您的意思。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我将测量它。 很抱歉我没有清楚地表达。 我是说我没有连接任何电池。

    此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。