This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 升压至75V、25mA/200V、10mA 的应用

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5122, LM3481, PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731730/application-for-5v-boost-to-75v-25ma-200v-10ma

主题中讨论的其他器件:LM3478LM5122LM3481PMP20183

尊敬的 TI:

以下是两个应用:

--输入:5V 输出:75V/25mA

--输入:5V  输出: 200V/10mA  

1.我找到了 LM3478和 LM5122、能不能帮您检查它们是否符合要求、或者是否有更好的解决方案、谢谢。

2.有一个 TI 设计 PMP20183使用 LM3481、是否可以使用 LM3478和 LM5122代替?  

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    感谢您的关注。 我会推荐低成本解决方案 LM3481。 对于此类高升压比和25mA 应用、您不必使用 LM5122同步升压控制器。 是的、您可以参阅 PMP20183。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的响应、但对于输入:5V 输出:75V/25mA、LM3481似乎不支持此类占空比、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    是否有任何更新? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    有电荷泵级可步进最大占空比产生的第一个升压级输出电压(请参阅 PMP20183)、重要的是、您可以在 DCM 下运行不需要最大占空比的电路。 请注意、DCM 仅适用于低负载电流。 如果负载较高、DCM 将具有巨大的峰值开关电流、这不是一个有利的选择。

    谢谢、
    Youhao