This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:输出电压控制

Guru**** 2540730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730957/lm5170evm-bidir-output-voltage-control

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

尊敬的 TI:

高压侧控制未发生 V SET。 请阐明、启用板载电压控制后、需要连接哪些跳线、我设置 A/ I 设置 D 来控制输出。  

当我们启用 HV 侧的板载模拟电压控制环路时、58.07VDC 无法维持。 输出电压将高达69vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rejesh、

    您能否给我展示电路板的照片、以便我可以查看跳线是否正确放置?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正在等待您的重播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    感谢您的观看。 很明显、您忘记关闭 J35、降压误差放大器超过了升压误差放大器。 解决方案:也关闭 J35。

    谢谢、
    Youhao