This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我找不到 PMP10649的解决方案。

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20745, PMP9334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732389/i-can-not-find-the-solution-of-pmp10649

主题中讨论的其他器件:PMP20745PMP9334

降级:

有如下需求:

1、直流/直 流输入为18V~380V、输出为12V 或5V

Iout 高于1.5A 或2A。

我从参考设计中找到了解决方案。

从 PMP20745数据表中、我可以看到以下信息、但我找不到 PMP10649的解决方案。

请提供帮助。

PMP9334 30V 至350V IN、15V、1A OUT

PMP7760 30V 至800V 输入、21V、1.5A 输出

PMP7958 300V 至600V 输入、21V、1.5A 输出

PMP9303 300V 至600V 输入、48V 输出、0.63A 输出

PMP10606 100V 至380V 输入、15V 0.34A 输出、针对非隔离式进行了修改

PMP10649 49V 至450V 输入、15V、2A 输出

PMP20745 18V 至400V 输入、15V、0.6A 输出

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、祝你好。  感谢您与德州仪器合作。  请查找随附的 PMP10649文件。  如果您需要其他信息、请告知我们。  

    此致、

    J. Fullilove

    应用工程师

    TI Designs

    e2e.ti.com/.../PMP10649_5F00_Schematic.zip