This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:规格差异

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747209/lm76003-spec-discrepancies

器件型号:LM76003

团队、  

请帮助解决客户的问题:

  1. 在 LM76003上、需要注意的是 SYNC/MODE 引脚可以接地(DCM/PFM 模式)或“逻辑高电平”(强制 FPWM 模式)。  “逻辑高电平”的正确连接是什么?  这是否会路由回 LM76003的输出电压?
  2. CBIAS 电容通过引脚9 BIAS 进行连接。 其值在评估板中为0.1uF。 但在 LM76003的数据表第4页中、建议使用1uF 的值。 哪一个是正确的?
  3. 对 评估板中的输入引脚 PVIN 使用0.47uF 的去耦电容值。  但在 LM76003的数据表第27页中、建议使用47nF 值。 哪一个是正确的?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    逻辑高电平应大于2V (请参阅6.7开关特性-V_SYNC_LOW)。 您可以将其连接到 VCC。 请记住、SYNC 的绝对最大值为5.5V、这是 VCC 的绝对最大值。 如果考虑外部偏置、似乎应用可能需要比绝对最大值更高的 VOUT?
    2.具有适当直流额定值的1uF 陶瓷电容将起作用。
    3.一个0.47uF 高频输入电容器,加上两个4.7uF 电容器就足够了。 我建议为最大工作输入电压选择具有适当直流额定值的 X7R。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    关于响应#1、VCC 的引脚功能说明(数据表第4页)指出、不建议将外部电路加载到此引脚。  是否可以将 SYNC/MODE 连接到 VCC?  或者、这是否可以连接到稳压器的输出电压?

    此致、

    Bryan DeMaster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    SYNC/MODE 引脚将仅从 VCC 上拉几微安、因此将其绑定到 SYNC/MODE 不会出现问题。
    此外,假设您的输出电压低于 SYNC/MODE 的 absMax,将 SYNC/MODE 绑定到 VOUT 也不会有问题。