This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM109的输出电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM309, LM109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747070/output-current-of-lm109

主题中讨论的其他器件:LM309LM109

我们对 LM109/LM309有疑问。

请告诉我们输出电流。

LM109:?A

LM309:3A?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽三、嘿、

    LM109:1A

    LM309: 1A

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、由于该部件的错误信息、必须对之前的答案进行编辑。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽三、嘿、

    请注意、我们的回答因错误信息而被编辑

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    LM109:1A
    LM309:3A

    是这样吗?

    我们担心您的消息。
    请注意、我们的回答因错误信息而被编辑


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽三、嘿、

    我对我们结束时的所有问题表示歉意 我们的结尾有一些问题、因此第一个答案是错误的。

    正确答案是:

    LM109 :1A
    LM309 :1A

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意、TI.com 上有关 LM309的信息是冲突和不正确的。 在 TI.com 上、产品页面标题和参数表将器件显示为3A。 中的数据表正确显示器件仅为1A。 我们正在努力更正网站。

    感谢您指出此错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有关于 LM109K 的新问题。

    问题1.
    在数据表第4页中、"电流限制特性(注5)"
    当 Tj 为150 μ A 时、℃电流为1.9A。
    此数据是否正确?
    我们担心您的回答。 输出电流的 LM109为1A。


    问题2.
    请告诉我们 LM109K 和 LM109k 钢之间的差异。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽三、嘿、

    问题1:是的、正确。 电流限值高于器件的最大电流。

    电流限制 约 为1.9A、具体取决于温度

    最大电流为1A

    问题2:

    LM109K 和 LM109K 钢之间的区别是钢版本稍高。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要进一步了解 Daniel 的答案:
    LM109/LM309最小电流会发生变化、并且取决于运行条件、如数据表第5页的电流限制图所示。 参数表显示了器件的测试条件。 从注释中可以看出、在不同的负载条件下测试了不同的参数(0.5、1.0和1.5A、具体取决于测试)。
    LM109和 LM309具有相同的电流限制;LM309具有较低的精度和温度范围。

    在 O-3封装中、我们仅提供"K Steel"封装、尺寸如产品页面的"立即订购"选项卡所示:
    www.ti.com/.../samplebuy
    有一次、我们提供了一个采用"K"封装的密耳级器件、该器件的盖子更短、但该产品不再提供。