This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31EVM:设置输出电压

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731541/tpsm831d31evm-setting-up-vout

器件型号:TPSM831D31EVM

大家好、

下午好、我的客户正在评估要在其设计中使用的 TPSM831D31EVM、并有几个问题:

是否可以对电路板进行设置、使其产生预设电压并启用输出? 也就是说、它是否可以像传统稳压器那样工作。 我确信答案是肯定的,但是否有任何提示可以帮助实现这一点。

我一直在实验 GUI、并使用所有按钮写入 NVRAM、但在下电上电后卡似乎不记得设置。

GUI 的另一个有点困难的方面是“Vout Command”框太小,无法读取。 这是如何调整的? 我必须使用高放大率耳机。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为了进行快速讨论、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.接通电源后接通电路板。

     该模块在出厂默认设置为“仅控制引脚,逻辑高电平”。

    当施加 Vin 电源时、A_EN 和 B_EN 引脚在 EVM 上被拉高至3.3V。 然而、当 PMBus USB 适配器被连接至电路板时、这两个引脚被 USB 适配器拉低。 您需要转至“系统监视器”,手动将针脚拉高。 我将与我们的 GUI 团队合作、使其更易于使用。

    如果 USB 适配器与电路板断开连接、则 EVM 上的 A_EN 和 B_EN 引脚将上拉并开启电源轨。

    2.设置启动电压

    在 Configure->Static TAP 中,将“Vout command”和“VBOOT”都设置为新值,将 configure 存储到 NVM。 这将使模块在上电后启动至新的 Vout 值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,是的设置"VBOOT"和写入 NVRAM 是以非易失性方式更改电压的关键。

    启用功能仍然有问题。 在我使用 GUI 点击"ON-OFF Config"列中的"Operation"字段之前、器件始终会输出关闭。

    我想为器件供电、使其立即开始转换、而无需任何 GUI 指令。

    感谢您的任何帮助。

    谢谢

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经花费了大约一个小时的时间、但没有找到允许器件在加电时立即开启的秘密组合。

    非常感谢您的任何帮助。

    此致

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    很遗憾听到您花了很多时间未解决问题。

    在出厂默认设置中、ON_OFF_CONFIG 设置为"仅控制引脚且逻辑高电平"、如果 A_EN 和 B_EN 引脚电压较高、则器件将在上电后立即导通。

    如果 ON_OFF_CONFIG 更改为"OPERATION Only"、用户需要在每次加电后单击 OPERATION 字段中的"ON"以打开器件。 这是 PMBus 标准。 我认为这是你现在面临的问题。

    解决方案:
    1.将 ON_OFF_CONFIG 更改为"仅控制引脚且逻辑高电平"
    2.如果 TI USB 软件狗未连接到 EVM、则该器件应在上电后启动、因为 A_EN 和 B_EN 引脚连接到 EVM 上的3.3V。
    3.如果 TI USB 软件狗已连接到 EVM、请转至"系统监控器"、并确保控制线路始终设置为高电平。 "系统监视器"的屏幕截图在我之前的回复中提供。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、钱、是的、这很有用。

    我添加了"写入硬件"和"写入 NVRAM"的步骤、然后拔下 Fusion 界面上的插头。

    不知道是否需要这些额外步骤。

    不能立即工作、但当我移除板上已安装的跳线时、它运行良好。

    感谢帮助我找到这种组合。 我想在继续开发之前看到这项工作。

    此致

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    很高兴解决了这个问题。
    要更改 ON_OFF_CONFIG、需要"写入硬件"和"写入 NVRAM"以使新设置生效并将新设置存储在 NVM 中。

    谢谢