This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:无线充电 Rx 线圈选项

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732653/bq51003-wireless-charging-rx-coil-options

器件型号:BQ51003

我们正在设计小型可穿戴设备。

我们正在为锂聚合物电池实施无线充电。 我们的充电电流将在50mA–300mA 范围内。
我们正在探讨有关 Rx 线圈的想法和选项。

1.能否在 PCB 设计的外层实施 Rx 线圈?
   请注意、这不是独立的 PCB、此 PCB 还将包括我们的整体产品设计–线圈的另一侧有源组件。
   显而易见的问题是 Rx 线圈屏蔽。我们想知道、线圈层附近层中的专用接地层是否可用于控制或转移涡流以消除 FO 发热

2.能否将 Rx 线圈实施为独立柔性电路板设计
   这将是独立的、而不是其他组件
   我们会添加铁氧体板来屏蔽设计的其余部分

如果我们在上面实施了#2、在铁氧体(屏蔽)材料中创建一个小孔会产生什么影响?
   根据放置情况、我们可能需要添加孔以支持 LED 或按钮功能。
   似乎孔的位置和尺寸是重要的细节
      您能否提供任何一般性指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在很大程度上取决于设计和要求。 我很乐意在离线时讨论您的应用。
    将与您联系。