This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RHA 航空级稳压器

Guru**** 2542980 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732259/rha-space-grade-regulators

主题中讨论的其他器件:UC1843A-SP

大家好。

目前、我正在设计一个用于高放射性环境的电源。

我已经介绍了 SMPS。 但我似乎无法根据我的规格提供经过认证的稳压器、即:12V 至24V 和12V 至50V。 我在 TI 航天产品目录中查看过、但没有成功(除非我只是在所有错误的地方查看...)  

除了电压要求外、我还需要一个开/关功能/引脚、因为我仅限于导线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Joshua、

    您是否正在寻找控制器(外部开关)或转换器(内部开关)?

    我们没有适用于内部开关的任何器件、但我们有您可以用来创建适用于这些电压的拓扑的控制器。

    您是否需要隔离? 这将有助于确定拓扑。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器(外部开关)或转换器(内部开关)都可以、因为我只需使用外部 FET 进行控制即可、这些 FET 的大小可根据任务的需要进行调整。 但理想情况下 、转换器需要连接到 RHA MOSFET。 但是、您可能能够在这方面提供帮助...

    我的应用需要隔离、因为我喜欢更改 电压极性的选项。  

    谢谢、  

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Josh、

    您有很多拓扑可供选择。 您是否具有低电流要求?
    比较常见的选择之一是采用 UC1843A-SP 控制器的反激式。 这更适合低电流。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我将不再需要1A 以上的电流、因此这可能起作用。

    但是、您如何建议开/关控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Joshua、

    我的建议是将 COMP 引脚拉低、这应该会阻止器件的输出切换。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能建议您购买此产品吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Joshua、

    购买通过我们的分销商 Arrow 或新安怡完成。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎也不会在他们的目录中显示它...

    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Josh、

    转到"立即订购"时、请尝试使用我们网站上列出的可订购器件型号之一、如下所示:
    5962P8670409VPA

    由于可订购器件型号符合军用命名标准、因此我们的可订购器件型号与我们在网站上发布的器件型号不同。

    谢谢、
    Daniel