This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:LM25117产生的 Fsw 频率是 RT 电阻值的一半。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747398/lm25117-lm25117-producing-half-the-fsw-frequency-than-the-rt-resistor-value-should-give

器件型号:LM25117

大家好、

我们有一个默认 LM25117开关电路、此电路具有24V I/p、12V/12A 输出要求、但有以下问题:-

尽管我们选择 Rt 为12K1 (应产生大约400kHz FSW)、但我们得到的结果是前者的一半、即200kHz。

您能不能就导致这种情况的原因提出建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    这是一个奇怪的问题。 禁用二极管仿真时是否会发生这种情况?
    您如何测量频率? 如果它来自开关节点、开关节点是否稳定?
    此外、原理图也有助于我们进行审阅。

    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、

    是的、我们将为此项目禁用二极管仿真。
    这是否会产生这个1/2 Fsw 效应?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,奥兰多和所有帮助解决这些问题的人。
    所幸的是、我们现在已经解决了我们的问题、并为我们的电路设置了工作设置。

    感谢所有的帮助和支持。