This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:PMB_CLK &放大器;PMB_DIO 电容

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748537/tps53667-pmb_clk-pmb_dio-capacitance

器件型号:TPS53667

您好!

是否有关于 PMB_CLK 和 PMB_DIO 引脚电容的任何可用信息? 我们正在考虑使用 TPS53667、但如果我们需要 I2C 中继器保持在最大电容的 I2C 规范之下、则需要确定我们已经拥有的总线电容大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、

    这两个引脚的电容应小于10pF、由设计保证。 这适用于新的 TIDA 还是参考设计? 只需确保控制器是适合应用的控制器。

    谢谢、

    Carmen