This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有时钟同步功能的3.3V -&gt 5V 300mA 汽车升压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732638/3-3v----5v-300-ma-automotive-boost-with-clock-sync

主题中讨论的其他器件:TPS61175-Q1

您好!

我正在寻找具有时钟同步功能的3.3V 至5V 300mA 汽车升压转换器。 我的初始搜索将 TPS61175-Q1拉为最接近的匹配项、尽管3A 和宽输入电压对于建议来说有点过高。  

如果还有其他器件、我应该考虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS61175-Q1是一个不错的选择。