This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:感应电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23880, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748507/tps23880-the-sensing-resistor

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS2388

您好!

根据数据表和 EVM、建议使用0.255Ohm 作为感应电阻器。 客户想知道、除了数据表第5页之外、是否有任何文档对该值的产生方式进行了批评、并详细介绍了设计过程。

客户还注意到、EVM 使用2个0.51欧姆的电阻器作为感应电阻器、这仅是出于功率损耗考虑吗?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我们重复使用之前器件(TPS2388和 TPS23861)上的0.255欧姆电阻。 在数据表中、还有一节讨论如何为 TPS23880进行开尔文感应布局。 可以使用一个0.255欧姆电阻器。 出于成本和库存原因、我们使用2个0.51 Ω 电阻器。谢谢。

    此致、
    一分钱