This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:使用示波器进行初级侧测量和分析时、保险丝跳闸

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730603/ucc28700-fuse-tripping-while-using-oscilloscope-for-primary-side-measurements-and-analysis

器件型号:UCC28700

您好!

我刚刚使用 UCC28700设计了反激式电源。 交流电源的连接器(电源插座)仅包含两个接线端子线路和中性点无接地端。 问题是、只要我将示波器基准连接到初级侧的接地端、我办公室的保险丝就会跳闸。

电路的输入为230V 50Hz。 我将使用额定电压为300V RMS 的单端10:1无源探头进行测量。 请告诉我观察电路初级侧波形的最佳技术。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikha、

    感谢您关注 TI。 尝试使用差分探头测量初级侧波形。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。