This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:驱动 TEC 的 H 桥(Peiltier)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, CSD87333Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732430/ucc27324-h-bridge-to-drive-a-tec-peiltier

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件: CSD87333Q3D

您好!

我们的一位客户正在设计驱动 TEC 的设计。  它们将使用14V 电源驱动 TEC、最大电流为10A。  方框图如下所示:

需要一个 H 桥来将电流的方向切换到 TEC。  切换速度并不重要(每周期几秒钟)。

我推荐使用 UCC27324栅极驱动器和两组 CSD87333Q3D 来形成 H 桥电路。

这些组合是否符合其要求?

此致、

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CM、
    我回顾了 CSD87333电源块的基础知识、并有一些意见。 我看到电源块的输入是单个 PWM 信号、两个开关由电源块内部逻辑驱动。 因此、我认为您只需要一个双通道驱动器即可为两个电源块提供 PWM 输入。
    此外、建议电源块栅极驱动电压范围为3.3V 至8V。 因此、我要将电源块的 VDD 和 UCC27324的 VCC 连接到该范围内的偏置。 5V 偏置似乎是电源块的推荐最佳电压。
    确认电源块数据表的详细信息、以了解详细输入信号和 VDD 偏置要求。 在进行这些更改后、我认为建议的电路应该适用于客户应用。

    此致、
    Richard Herring