This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:电路配置

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, UCC28950, SM72295, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748234/sm72445-circuit-configuration

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: UCC28950SM72295SM72442

你(们)好

目前、我的客户正在使用 SM72445和 UCC28950开发600W 级太阳能转换器。

配置如下。

在基于 EVM 设计电路时遇到许多困难。

SM72445是否支持降压/升压600W 设计、输出电压为48V?

如果可能、我可以参考是否有文档、或者我是否应该仅查看数据表?

如果没有、是否有 MPPT 控制的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    请注意、SM72445只是一个控制器。 功率级别由使用的驱动器决定。 300W 模块 SM3320使用的 SM72295驱动器峰值限制为3A。 如果您可以找到更强大的驱动器、则可以实现更高的功率级别。

    有关使用 SM72442进行设计的一些应用手册、与 SM72445类似: www.ti.com/.../technicaldocuments

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi