This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM185-ADJ:883未在器件上标记

Guru**** 2555010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747564/lm185-adj-883-not-marked-on-part

器件型号:LM185-ADJ

你好

我面前有看起来是什么样子的

National SEMI

LM185BH

生产日期代码0917

但我得到的 MFR COC 读取的是 LM185BH/883

该器件是否可能是 LM185BH/883、但 National SEMI 并未在该器件上标记883?

此外、有人知道 National SEMI 是否提供了不具有 mil 标准883处理级别的 LM185BH?

因为如果不是这样、那么无论我前面的这个部件是否标有883、我都知道这是 LM185BH/883、因为它不能是任何其他部件。

谢谢你
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoichi、

    根据我们的存档、从1999年开始、LM185BH/883标记只是"LM185BH"。 请注意、封装上还应该有一个介于器件型号和数据编码之间的"Q"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、这肯定回答了这个问题。 我们是否有机会看到这些信息被写入的档案中的一小部分?

    谢谢你
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们的存档只是一个 Excel 电子表格、显示了何时进行了标记更改。   这些信息是针对我们的系统进行编码的、如果没有编码系统的培训、您将不会对任何人有用。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kirby

    最后一个问题。 您能否告知零件号和生产日期代码之间的 Q 是什么意思?

    谢谢你
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q 表示它是按照 mil 标准 MIL-PRF-38535和 MIL-STD-883进行制造、处理、测试和认证的。