This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:PWM 调光问题

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92515, TPS92641, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748385/tps92512-problems-with-pwm-dimming

器件型号:TPS92512
主题中讨论的其他器件: TPS92515TPS92641LM3409

你(们)好
目前、我们的客户正在使用 TPS92512开发以下 LED 模块。

输入电压:41Vdc、负载:12条串行线路(3x12 = 36V)

PWM 调光会改变 LED 亮度和色温。

但是、如果 PWM 频率设置为6kHz 或更低、则 LED 亮度和色温会正常变化、但会产生可闻噪声。

如果 PWM 频率设置为20kHz 或更高、可闻噪声将消失。

但是、LED 会以特定的时间间隔闪烁。

实际的 PWM 调光频率为20kH。

从数据表中可以看出、在250Hz 时、大多数器件的设计值似乎小于1kH。

相应的 PWM 频率是否会成为问题?

我是否需要查看任何内容? 还是可以推荐其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、高 PWM 频率可能是一个问题。 PWM 调光将启用和禁用转换器。 这需要电感器中的电流斜升和斜降。 斜升和斜降速率取决于输入电压、输出电压、电感值和 LED 电流。 在禁用期间、补偿保持恒定。 它尝试将调节保持在设计的设定点。 如果 PWM 频率较高、则电流波形将不像方波、因此转换器尝试在导通时调节直流电流电平、而在关断时不是真正的直流电流电平。 如果在进行 PWM 调光时查看电感器电流、您可以看到这一点。 如果您需要高频 PWM、您可能需要查看可对 FET 进行分流调光的器件、例如 TPS92641、TPS92515或 LM3409。 TPS92515和 LM3409也将在高频 PWM 调光下更好地工作、因为它们是迟滞控制。

    此致、