This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:VIN UVLO 值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748367/lm5007-vin-uvlo-value

器件型号:LM5007

大家好、

我的客户使用 LM5007为 PSE 提供3.3V 电压。 输入电压为48V、输出电压为3.3V、输出电流为0.17A。 我搜索数据表、找不到 VIN 的 UVLO 值、只需找到 VCC UVLO 为6.3V。 我想知道、当输入电压高于10V 和低于18.5V 时、器件是否可以工作。 谢谢、您能提供 VIN UVLO 的典型值吗?

BRS、

王斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾宾宾宾宾、您好!

    LM5007的工作输入范围为9V 至75V。 该转换器可满足您在10V 和18V 之间运行的要求。 如果 VCC UVLO 为6.3V、则根据 VCC 偏置稳压器的 VIN 到 VCC 压降、VIN 将略高于该值。

    此致、
    Tim