This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:启用 Vin 的启动电压

Guru**** 2561750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747756/lmr12010-enable-startup-voltage-of-vin

器件型号:LMR12010

大家好、我需要一个应用:输入电压是9V 电压、IC 启动工作电压、输入电压小于5V、IC 分压。

R147变为301K 欧姆、R153变为68.1K 欧姆。

结果:

启动(CH2:Vin、CH3:Vout、CH4:Ven):

VIN = 6.0VVen (UM20_PIN4):1.1V

 


关断(CH2:Vin、CH3:Vout、CH4:Ven):

VIN = 5.4V;Ven (UM20_PIN4):0.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    这些测量显示了 LMR12010的预期行为。 典型的 EN 导通阈值为~1.1V、典型的 EN 关断阈值为~1.0V。是否要让 LMR12010等待9V 的更高输入电压开通?

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    但是 、我参考规格、即 Ven_th 是下表。

    VEN_TH (最大 SD 电压)为0.4V

    VEN_TH (最小使能电压)为1.8V  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    此类规范意味着所有 LMR12010器件将在 EN<=0.4V 时被禁用、而所有 LMR12010器件将在 EN>=1.8V 时被启用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    如何通过使能引脚使+5V 打开/关闭。
    时间
    VIN > 9V、+5V 导通。
    VIN < 6V、+5V 关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用我在下面链接的块帖子中描述的技术。

    为了获得更高的精度、也可以使用采用我在下面链接的应用手册中所述技术的电压监控器来实现这一目的。 TPS3710看起来是一款非常简单的监控器。