This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910最大电流限制规格

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732414/tps65910-tps65910-max-current-limit-specification

器件型号:TPS65910

您好!

TPS65910的 VIO、VDD1和 VDD2没有最大电流限制规格。 它只是最小电流限制。

您是否有任何最大电流限制数据?

AM33x + TPS65910的 EVM 正在设置相关工作电流的三次电流限制。 TPS65910是否需要 它?  

最棒的酒店

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitsiharu-San、
    我的理解是、最大电流信息基于数据表中的 PMOS 和 NMOS 最大额定值。 由于我无法确认、我已将您的问题传递给产品专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    通常将电流限制规格为最小值。

    这意味着 TI 保证所有 TPS65910器件在最高达到最小值时都能正常运行。 某些器件的工作电压将超过此值、但负载电流不应长时间超过 NMOS 或 PMOS 电流限制最小值。

    对于 VIO、当 ILMAX[1:0]= 00时、当 ILOAD < 650mA 时、所有被测器件都不会关断 FET。 当 Iload > 650mA 时、一些器件将进入过流保护模式。 这通常意味着 FET 将关断一个或多个周期以保护自身。 如果负载减小、输出将保持稳定、并在不完全关闭的情况下重新开启。 未测试最大电流限制、但 FET 的大小应确保即使是最坏情况下器件允许的最大电流限制也不会在内部损坏 TPS65910。