This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要来自5V 输入的正负电压

Guru**** 2766505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745525/i-need-positive-and-negative-from-a-5v-input

主题中讨论的其他器件:LM5160TPS65130

你(们)好

我已经使用 LM5160构建了一些采用 Fly-Buck-Boost 拓扑的套件、但性能不满意。

压降电压大约为2~3V、仅为400mA。 但 IC 在输出端具有一定的过流保护能力。

VIN=4.5~5.5V

Vo+(负载下)= 5.5V

IO+= 600mA

Vo -(负载下)=-5.5V

IO-= 200mA

现在、我要设计两个单独的套件、每个套件都生成正电压或负电压。

您是否知道经过验证的紧凑型电路? 我想把它放在我的 FPGA 和传感器套件旁边。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在周一早上就这个主题通知我们的专家。 请在2018年11月14日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请考虑 TPS65130系列分离轨转换器。

    此致、
    Tim