This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:打开电池连接永久故障??

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748364/bq40z80-open-cell-connection-permanent-failure

器件型号:BQ40Z80

大家好、

在 BQ40Z80数据表(SLUSBV4A)的详细说明中、您将在"8.3.2次级(二级)安全特性"章节中讨论"打开电池连接永久故障"。

《bq40z80技术参考手册》(SLUUBT5)中没有关于电池开路连接永久故障的说明。

您能 详细介绍一下这种保护功能吗?

BR、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loic、

    开路电池只是检测一个电池上的0V 电位。 如果它看到这种情况、并且它与电池配置中的配置不匹配、它将触发 PF。