This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:TPS92512H 如何设置输出电压?

Guru**** 2512705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748304/tps92512hv-tps92512h-how-to-set-vout-voltage

器件型号:TPS92512HV
我是一名 LED 控制器开发人员。
我正在尝试使用 tps92512h 进行开发。
我想将输出电压设置为大约47V。 但输出电压大约为40V。
如何设置 Vout 电压?
基本设计是指规范中的参考电路。
我的电路  
输入电压:40VDC ~ 50VDC
输出电压:约47V (LED 串行电压为12pcs = 12pcs * 3.75V= 45VDC)
我等待您的回答。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92512HV 是一款调节电流的降压控制器。 它不设置输出电压、它为连接的负载提供电流、在本例中为 LED。 它也是一个降压转换器、因此输入电压必须高于输出电压。 如果输入电压为40V、则输出电压必须小于40V、这意味着施加全电流时、LED 堆栈需要在其上具有小于40V 的电压。 如果输入电压范围为40V-50V、输出电压为45V 或47V、则不能使用降压转换器。 这需要一种拓扑、相对于输入电压、该拓扑的输出电压可以更高或更低。 拓扑包括降压/升压、SEPIC、反激式以及其他更复杂的设计。 您还可以设计一个两级驱动器。 将输入电压升压至55V-60V、然后使用降压转换器。

    同样、您不会设置 TPS92512HV 的输出电压、它是一个电流调节器、因此当它调节电流时、输出电压是 LED 电池组电压。

    此致、