This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:TPS2062相关问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732290/tps2062-tps2062-related-questions

器件型号:TPS2062

您好!

我有几个有关 TPS2062器件的简短问题。 我仅使用此器件的一个通道为 USB 3.0连接器供电。 此器件将位于 I/O 板上、靠近 SFF 机箱中的 USB 3.0连接器。 我的问题是:

1) 1)+5V 由主机箱电源生成、并将输入器件所在的 I/O 板区域。 这是一个经调节的+5V 电源、因此我将把它应用于器件的输入电压引脚(引脚2)。 我有点担心、该+5V 电源在到达该器件之前会行驶很远。  我将在 Vin 的输入侧添加建议的10uF 和.1uF 电容器。  该器件是否能够抗输入电源上的任何噪声?

2) 2)如果这基本上是一个开关和(电压输出=输入电压、电流输出=输入电流)、那么开关上是否会出现任何类型的电压或电流下降?

3) 3)使能引脚(EN1#)将由处理器根据从 OC1#信号获取的反馈进行驱动。 如果处理器驱动该线路、我不想需要该线路上的上拉电阻器?

感谢你的帮助。

射线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ray、

    以下是我对您的问题的评论:
    1) 1) TPS2062对噪声不敏感、因此我认为只要10uf 和0.1uF 靠近器件、长 Vin 迹线就可以了。

    2)您可以将其作为从输入到输出的功率 FET。 唯一的压降是功率 FET 的 RDS_ON (典型值为70m Ω、您可以参阅数据表)。
    无电流下降。

    3)如果您的处理器可以输出电压、则无需上拉 EN。 如果处理器的 IO 是开漏输出、则需要上拉 EN 引脚。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    太棒了。 您已经回答了我的所有问题和顾虑。 非常感谢您的观看。  

    此致、
    射线