This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:BQ76PL536A-Q1和 BQ77905

Guru**** 2568075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747815/bq76pl536a-bq76pl536a-q1-and-bq77905

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件:BQ77905

尊敬的德州仪器(TI)

我想提出疑问
BQ76PL536A-Q1和 BQ77905。
我们正在使用这两个 IC 设计 BMS 板。

BQ76PL536A-Q1最多支持6节电池。 我们正在设计一个具有20秒的系统。 是否可以为每个 IC 设置5节电池以堆叠?

2.如上所述、为每个 IC 设置5个电池后、将 BQ76PL536A-Q1和 BQ77905一起使用是否没有问题?

请您回答这两个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinho、

    是的。 您可以将 bq76PL536A-Q1用于每个器件3至6节电池之间的任何位置。 请参阅数据表第17页(7.3.1.2:3至6节串联电池配置)、了解有关在使用少于6节电池时如何连接电路的说明。

    关于 bq76PL536A-Q1和 bq77905的使用、这两种情况可能会过于简单、因此您需要知道 bq76PL536A-Q1还具有过压、欠压和过热等保护功能、并且阈值是可编程的。 区别在于 bq76PL536A-Q1会向主机微控制器报告故障、然后微控制器会对故障进行充电或采取任何需要的措施、而 bq77905会检测故障并自行采取措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    此设计概念是在 MCU 无法控制时补偿双系统。
    我也需要 CHG/DSG FET 驱动功能。
    这个概念有问题吗? 我期待你的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinho、

    感谢您的解释。 不、没有问题、您可以在系统中使用这两个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的善意。