This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:关于 VTTREF 引脚

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732612/tps51206-about-vttref-pin

器件型号:TPS51206

大家好、

 

我们的客户希望了解 VTTREF 引脚。

 

----

[第1季度]

“VTTREF 引脚无法打开。” 添加到数据表修订版 D 中

但是、在数据表版本 C 中没有提到同样的注释

您能告诉我们更改后的背景吗?

 

此外、您能否告诉我们 VTTREF 引脚断开时器件的行为?

 


 


----

 

[第2季度]

我们的客户不使用 VTTREF。

他们想知道如何处置 VTTREF 引脚。

 

我知道它们无法打开 VTTREF 引脚。

因此、我想他们必须连接 MLCC (从0.22uF 到1uF)。

我的理解是否正确?

----

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    运行期间、VTT 电压跟随 VTTREF。

    因此、无论 外部电路是否使用 VTTREF 信号、都需要旁路电容来使 VTTREF 电压稳定。

    当 VTTREF 引脚断开时、VTTREF 电压 可能 是不稳定的电压。 因此、VTT 电压将不稳定。

    谢谢

    钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru