This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:两个输入为低电平、而输出仍为高电平

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730534/tps3420-the-two-inputs-are-low-while-the-output-is-still-high

器件型号:TPS3420

您好!

我在我的设计中观察到了一种奇怪的行为。

TPS3420的使用如下所示:

当两个输入为低电平时、它有时工作、输出变为低电平、有时输出保持高电平。

您是否有任何建议来解释这种行为? 它是否与输入中的电流相关?

谢谢你

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    对于 TPS3420、两个输入必须在输出变为低电平之前保持低电平7.5秒。 如果仍有问题、请提供示波器截图。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在示波器上、我在达到7.5秒之前在其中一个 TPS3420输入上看到过寄生电压、因此不关心 TPS3420。
    感谢你的答复。
    此致、
    Alex