This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:线圈变化方案

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ51052B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731839/bq51050b-recipe-for-coil-change

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51051BBQ51052B

我尝试使用这些文档

bq51050BEVM-764、集成无线电源锂离子充电器接收器 SLUUA25C–2012年10月–2013年6月修订版。

一起使用  

bq51050B、bq51051B、bq51052B
SLUSB42F–2012年7月–2017年6月修订

作为我的开发指南。

首先、我按照 QI 复杂无线充电器的建议尝试使用 EVM 板、它以200mA @ 3.8V 的电流进行充电、一切正常。 EVM 板上的绿色 LED 亮起。

我想使用  

WE-WPCC 无线电源传输接收器线圈 760308101219 (DigiKey 732-9675-ND)

我以10kHz 的频率测量自由电感、结果为11.64uH

我测量接近 QI 复杂无线充电器的电感、频率为10kHz、为12.57uH

基于此、我进行计算  

R=0.6;

LS_freespace=11.64*10^-6

LS_INPOSITION =12.57*10^-6

C1=1/(2*PI*10^5)^2/LS_INPOSITION

C2=1/((10^6*2*PI)^2*LS_fre空间-1/C1)

Q=2*PI*10^6*LS_freespace/R

 

C1 =

    2.015138895034562e-07

C2 = 
     2.199898900548400e-09 
Q = 
     1.218937949592840e+02 

I 选择安装在 TI EVM 卡 C1和 C3位置上的 C1 (CS) 2x100nF (DigiKey 490-9654-1-ND)

I 选择安装在 TI EVM 卡 C4和 C5位置上的 C2 (CD) 2x1nFx220pF (DigiKey 445-5079-1-ND)(220pF 未知源)

我还将 TI 提供的线圈替换为 WE-WPCC 无线电源 传输接收器线圈 760308101219 (DigiKey 732-9675-ND)  

将其放置在 QI 复杂无线充电器上。 但它不会开始充电? 无绿色照明 LED

充电器的信号方式与我在充电器上放一枚硬币的方式相同

我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX 线圈为15mm 和12uH、因此很难在标准 TX 下运行。 小线圈与 TX 的耦合不良。
    查看 RX 上 RECT 引脚的电压、看看它是否高于2.7V (UVLO)。

    L 越高的 A 较大线圈可能起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器 Cs 和 Cd 的可接受容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CD 仅用于移动线圈 TX、使用占位符值1000pF。
    CS 值可以关闭10%到20%、线圈 L 值为+/- 10%、放置位置将改变该值。 您应该能够从广泛的 CS 开始、但需要进行良好的调优才能实现最大功率传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还测量10kHz 时的电感可能是一个问题?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于微调最终产品是
    用于在原型上进行入门和调试的示例