This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:4kHz 时 EVM 上出现极点

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744483/tps53667-pole-appears-at-4khz-on-evm

器件型号:TPS53667

您好!

我在两相操作下测量了 TPS53667EVM 的环路。 在大约4kHz 时、似乎有一个极点或双极点、使相位从180度降低到40度(-140度)。 我想知道该极点的位置和方式是什么?  

在第一个图中、我通过环路中的30欧姆电阻器注入了70mV、并将 BW 限制设置为1Hz、

对于第二幅图、它是15mV 和1Hz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    极点应来自电感器和输出电容器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    由于您已经听不到我们的消息、我们将关闭此帖子。
    如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢