This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:修改了5V 输出变压器问题

Guru**** 2544090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732025/ucc25630-1evm-291-modified-5v-output-transformer-problem

器件型号:UCC25630-1EVM-291

您好、Ben -San、

将评估板的部件常数更改为以下内容、并将输出从12V 更改为5V
进行了评价,但评价工作不能正常进行。 (U1使用 UCC 256302。)



R23 = 6.04 kΩ→858 Ω、R 25 = 147k Ω→51k Ω。
 
5V 输出的自生成变压器匝数比如下。
NP = 32T、NS = 1T、NC = 3T
μH = 820 μ H
μH =μH μ F (泄漏电流 L)+ 40 μ F (外部 L)
≈μH μ A


情况
通过上述更改、它以突发控制方式运行、但工作频率约为150KHz、不会发生连续控制。
当负载较重时、无法获得功率、输出电压会下降。
什么设置不好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    如果控制环路不稳定、则在 FBreplica 在突发阈值点周围振荡时、可能会看到突发类似的行为。 您可能需要重新补偿。 尝试将 C28的值增大到~82nF、将 R22的值增大到~68kΩ Ω。 这会将零点移至较低频率、相位升压可能足以使转换器保持稳定。 您还可以尝试其他操作、例如在快速通道中的 R20和 R23之间放置齐纳二极管。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    客户没有回复。

    我认为这是很好的解决方案。

    谢谢!