This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-602:评估板无法启动

Guru**** 2561860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743842/tps2378evm-602-eval-board-doesnt-start-up

器件型号:TPS2378EVM-602

您好!

我尝试使电路板启动并运行、但在连接到 PSE 后、输出端根本没有可测量的电压。 TP3上的 Oszi 测试也显示开关未启动。

我有什么问题吗?

我是否必须设置一些不同的跳线?

设置跳线时、输出端的 LED 是否也必须点亮、即使没有负载也是如此?  但是、我仅测量初级侧的56V 电压、而次级侧没有测量电压、因为没有开关。

或者、我是否必须在输出端施加负载才能启动它?

非常感谢
Simon Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您安装了哪些跳线?

    最好在启动期间不连接负载。

    您是否尝试使用连接到 VDD 和 VSS 的电源接通电源? 结果如何?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是否有更新? 如果您仍需要帮助、请随时回复。

    如果您已解决问题、请单击绿色的"已解决"按钮告知我。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、我们上次回答了一些问题、已经有10个日历日了。

    您的情况是否已得到解决? 我们可以关闭此主题吗?

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、我将关闭这个话题。

    如果仍需要我们的帮助、请告知我们。