请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378EVM-602 您好!
我尝试使电路板启动并运行、但在连接到 PSE 后、输出端根本没有可测量的电压。 TP3上的 Oszi 测试也显示开关未启动。
我有什么问题吗?
我是否必须设置一些不同的跳线?
设置跳线时、输出端的 LED 是否也必须点亮、即使没有负载也是如此? 但是、我仅测量初级侧的56V 电压、而次级侧没有测量电压、因为没有开关。
或者、我是否必须在输出端施加负载才能启动它?
非常感谢
Simon Mark