This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880EVM -从寄存器中始终读取 FF80

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745060/tps23880-tps23880evm--read-always-ff80-from-the-registers

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

软件

TPS23880的更多信息
版本 v2.0.0 (5add631)
以2018年10月3日14:20:51为基础构建

电路板  

TPS23880EVM

设置

TPS23880EVM 通过 USB2ANY 连接到 PC

有时、我观察到电路板对工具没有响应。它显示错误消息"未找到器件检查器件连接或 I2C 地址未配置。"。  

在这种情况下、如果我们重新启动应用程序、也不会产生任何影响。 它始终从任何寄存器读取0x80。 芯片不响应任何 I2C 写入。 (固件更新/复位)

如果我断开并重新连接 USB 电缆、则 它工作正常。

请告诉我如何在不重新启动电路板和应用程序的情况下恢复这种情况

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joji、

    当您打开 TPS23880GUI 时、有时它会要求您更新 USB2ANY 的固件、然后才能实际与电路板通信。 您是否看到窗口弹出?

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joji、我们上次回答了一些问题、已经有10个日历日了。

    您的情况是否已得到解决? 我们可以关闭此主题吗?

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joji、我正在关闭这个线程。

    如果仍需要我们的帮助、请告知我们。