This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:轻负载期间的 Sch Review 和 Vo 压降

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732153/ucc28063a-sch-review-and-vo-drop-during-light-load

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:UCC28063

您好、先生、

我可以帮您查看附件中的 UCC28063 SCH 和设计计算器吗?

目前、我们在轻负载条件下面临输出压降问题、如果我们将负载从0A 增加到0.2A、Vout 将从388V 下降到382V。

我是否可以从您那里了解到、我们如何在轻负载期间改善此输出电压降?

谢谢你。

此致、

陈爱德华

e2e.ti.com/.../PFC-schematic-value-from-Cincon.pdf

e2e.ti.com/.../UCC28063-Design-Calculator-from-Cincon.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我只是想告诉您、我正在评估此调查。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    我查看了设计计算器、看起来为 CP 和 CZ 选择的补偿远小于建议的计算器。 我相信、由于电压环路中没有足够的直流增益、您会遇到负载调节问题。 我建议为 Rz、CP 和 CZ 挑选更接近设计计算器建议的值的值。

    此致、

    Mike