This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:TPS23861EVM-612模块 PSE 输出不工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745308/tps23861evm-612-tps23861evm-612-module-pse-output-is-not-working

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件: LM5019

我们使用 TPS23861EVM-612模块(POE +)设计了 PD 器件并进行供电。上周工作正常。今天我们尝试使用 TPS23861EVM-612模块为器件加电不工作。

我们测量 到 TPS23861EVM-612的输入电压正常、并测量了另一个低于限制的电源(3.3V)。

我们将端口 J20中的以太网电缆连接到 PD 设备。  

我们正在尝试捕获上电序列、但并未发生。 PD 器件以太网电压为零。

提供一些解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您在哪里测量3.3V 电压? 您是否意味着直流/直流控制器(LM5019在测试点2处)没有输出? 如果是这种情况、DCDC 电路上可能发生了错误。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、自我们上次回答您的问题以来、已经有10个日历日了。

    您的情况是否已得到解决? 我们可以关闭此主题吗?

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、我要关闭这个线程。

    如果仍需要我们的帮助、请告知我们。