This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:关于 VIN 关断电流

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730140/tps542941-about-vin-shutdown-current

器件型号:TPS542941

大家好、

 

我们的客户在 VIN1=VIN2=12V、EN1=EN2=LOW 时测量了 VIN1和 VIN2关断电流。

然后、VIN1电流约为110uA、VIN2电流约为0uA。

因此、VIN 电流斜向 VIN1引脚。

这是正确的行为吗?

 

如果是、您能告诉我们这个原因吗?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 dagtasheet 第6页、如下所示:

    VREG5 (内部电路电源)来自 VIN1。

    数据表第3页、EC 表、VIN 关断电流、最大150uA、因此您的测试结果合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

     

    我还有一个问题。

    我们的客户在关断时单独选择 VIN1 (因此 VIN1 =开路、VIN2 = 12V)。

    因为、它们希望降低关断电流。

    您是否对此使用有任何问题?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru、
    我认为这种结构是可以接受的,没有问题。
    但是、请发送电子邮件至 SamZhang 以进行 EVM 测试确认。 sam.zhang@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的快速回复。

    我向 Sam Zhang 发送电子邮件。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    我从 张山收到了自动重放。

    您能否轻松地告诉我们您的地址?

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Hao 今天将为您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    我已在 EVM 上检查了您的应用。 没有问题。

    当 VIN1=0、VIN2=7.2V、EN1=EN2=0时、两个输出或另一个 VIN 上都没有电压。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru