This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747952/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好  

1) 1) UCC28951-Q1数据表图56中的二极管 D2和 D7的用途和功能是什么、重要性以及如何计算这些组件的额定值? 如果它们未连接,原因和效果是什么?

2) 2)如何计算数据表 UCC28951-Q1图56中 R3和 R7的值、以及这些电阻器的用途是什么? 如果未连接、会发生什么情况

谢谢、此致

Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、
    我需要仔细检查您的问题。
    1)我在 UCC28951-Q1数据表的第56页中找不到 D2和 D7。 您能弄清楚吗?
    2) 2)数据表第56页中的 R3用于 DLEB、而 R7是输出分压器。 我想您不是在询问这两个电阻器。 请检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    您可以在数据表 UCC28951-Q1e2e.ti.com/.../ucc28951_2D00_q1.pdf 的第57页中找到它

    这些二极管位于每个输入侧 MOSFET 的栅极端子和源极引脚之间。

    在同一图中、二极管旁边将有电阻器。

    谢谢

    Rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、
    R7用于 GS 引脚以保护静态电、其值不是很重要、建议为1k Ω~100k Ω。
    R3是 MOS 的导通和关断电阻器、您可以更改这个电阻器来改变 MOS 的速度。
    D7用于保护不超过最大 GS 额定值的 MOS GS 电压。 该值应略小于 mos 的最大 GS 额定值。
    D2串联使用来实现驱动变压器的退磁。

    因此、我的建议是、您不能删除这些部件中的任何一个。