This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:加电后销毁 TPS561208

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208, TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731887/tps561208-tps561208-destroyed-after-power-up

器件型号:TPS561208
主题中讨论的其他器件: TPS53513

您好!
我只是为新的定制板供电、它上面的两个 TPS561208创建了一个快捷方式。
我们将其解焊。
第一个具有 GND 和 SW、它们在内部焊接在一起。
第二个是 GND、SW 和 VIN、它们在内部焊接在一起。

我们有其他由同一输入供电的组件,它们工作正常:

 TPS53513和 TPS563219DDF
我们想知道什么会导致这种影响。

在附加原理图中、Vin = 12V。


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     12V 的电源是什么? 输入电压上是否有一些振铃? 请尝试使用外部12V 电源为 TPS561208供电、以检查器件是否会损坏。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、
    12V 由 LM5176PWP 生成、无需使用两个 TPS561208即可对电压进行良好调节。 我将重新发布新版本、并使用外部12V 电源绕过 LM5176PWP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有任何更新、请告知我们、谢谢。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我焊接了新的 TPS561208、并使用外部12V 电源为其供电。 我得到相同的结果:
    加电后、TPS561208 GND 和 SW 在内部焊接在一起。

    我删除了 L_filter_1_8V1和 L_filter_2_5V1以将稳压器与电路的其余部分隔离、我更改了 TPS561208并使用外部12V 电源为其供电。
    加电后、TPS561208 GND 和 SW 在内部焊接在一起。

    我将再次检查 PCB、如果我获得更新、我将通知您。