This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:在稳定之前启动几次

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744801/lm5025a-start-up-several-times-before-it-becomes-stable

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件: LM5025

您好!

我的客户在直流/直流转换器中使用 LM5025A。

输入范围:80-200VDC。  输出:14V 71.5A。 开关频率为100kHz。 死区时间= 300ns。 变压器比12:3。

在启动期间、波形如下:

紫色-输出电压、 绿色-斜坡、 蓝色- COMP。

可以看出器件在启动期间多次重启。

原理图如下所示。

什么可能导致重新启动、以及如何进行改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我会检查 Vcc 电压轨、我怀疑它可能会在启动期间降至 UVLO 电平以下。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是否有此问题的更新?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    前面的问题已经解决、这是他们自己的电源问题。

    但现在它们还有其他一些问题。

    1.只要输出电流上升,输出电压就会下降。 输出电压应设置为13.8V。

    输出电流(A)

    输出电压(V)

    0

    13.89

    2.7.

    13.84.

    13.

    13.46.

    25

    13.07

    40

    12.6.

    2.电路运行一段时间后会出现可闻噪声。

    3.当负载为1欧姆时,输出电压将为13.1V。 当它们将电路板放在金属外壳上(下图所示)时、电压将降至12.1V。

    如果我们在 LM5025A 的背面添加铝箔、问题就会得到解决。

    请问这种奇怪现象的原因是什么,以及如何改善呢?

    另外还有两个有关器件本身的问题:

    4、SYNC 引脚是否可以悬空? 浮点和接地之间有何差异?

    5.我们是否有专门描述 COMP 和斜坡如何生成 PWM 信号的白皮书? 数据表上有一个简单的方框图、但客户不清楚如何生成 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我认为负载增加时输出电压下降与可闻噪声有关、请检查控制环路是否变得不稳定、占空比是否变化并导致可闻噪声问题。

    大型铝板充当电容器板、并将噪声耦合到控制器中。 它们可以在控制器下方的 PCB 中放置一个接地层、以便在小型铝屏蔽层上实现相同的解决方案。

    产品页面上的 LM5025参考设计显示未使用时同步连接到 GND。

    LM5025是一款电压模式控制器、使用与错误标志相比较的斜坡信号来生成 PWM 栅极驱动、数据表的第7.3.9节对此进行了介绍。 请参阅下面的摘录。

    需要一个连接到 VIN 和 GND 的外部电阻器(RFF)和电容器(CFF)来创建 PWM 斜坡
    信号。 斜坡引脚上的信号斜率与输入线路电压成比例变化。 该变化的斜率
    提供通过电压模式控制改善线路瞬态响应所需的线路前馈信息。
    脉宽调制器比较器将斜坡信号与 COMP 引脚上的误差信号进行比较
    控制主开关输出的占空比。 电压第二钳位比较器还监控斜坡引脚
    如果斜坡幅度超过2.5V、则当前周期将终止。 斜坡信号在复位至 GND
    通过内部时钟或伏秒比较器来结束每个周期、这种情况首先发生。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我是控制器 LM5025A 的用户、 上面提到的问题就是我在使用控制器的过程中遇到的问题。

    现在我已经解决了噪声问题、其原因是变压器没有 浸出引起机械振动、但只要电流上升、我就找不到压降的原因。

    您建议在控制器下方的 PCB 中放置一个接地层、而不是小型铝屏蔽层、以下是 PCB 图像。

    请帮助分析此 PCB 的布线是否存在任何问题。

    谢谢!

    王瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rui:

    如果添加铝屏蔽层可以解决输出电压随电流增加而下降的问题、那么我将解决这些问题。

    PWM 栅极是否开始振荡
    2.是电流感应信号接收噪声并开始在内部跳变电流限制
    3.是反馈环路信号 COMP 和斜坡随负载变化
    4.如果您增大 Vin、Vout 是否在满负载时增大、设计是否以最大占空比运行?

    您将铝板连接到了什么网?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经解决了我之前遇到的问题,现在我有一个新的问题、即 CS1采样信号异常,详细信息如下所示:

    RC 截止 频率为338KHZ,、开关频率为100kHz。

    我  分别测量了 R480和 C501两端的波形,、如下所示:

    ,是 C501的两端,蓝色是 PWM 输出 A,紫色是 R480的两端绿色是  变压器的初级侧电流。

    您可以发现黄色在紫色之前下降、呈绿色并跟随蓝色、细微的黄色比蓝色快约25ns。

    发生这种情况的原因以及 是否取决于 控制器内部的机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    CS1具有前沿消隐功能、可在内部将 CS1引脚拉至0V、以便在每个周期结束时对引脚放电、这可能在由于 IC 内的延迟而使 PWM 输出变为低电平之前发生。 然后、CS1引脚在下一个脉冲的前50ns 内处于低电平状态、以消隐 CS 信号上的任何前沿尖峰。

    进行此类测量时、我建议您还确保正确校准示波器探头、并在相同的高频信号源上对其进行比较、以确保响应匹配。

    此致

    Peter