This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-1:关于内部限流 MOSFET

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25221, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745661/tps2553-1-about-internal-current-limit-mosfet

器件型号:TPS2553-1
主题中讨论的其他器件:TPS2553TPS25221

大家好、

 

我想知道内部限流 MOSFET。

我知道驱动器块中的内部电流限制 MOSFET。

我的理解是否正确?



 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaru、

    内部电流限制 MOSFET 实际上是您标记的 N 沟道 MOSFET。 TPS255x 使用这个 MOSFET 来关断和限制电流。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

     

    感谢您提供信息。

    我想知道以下评论的意思。

    “在此期间,电流感测放大器过驱并暂时禁用内部限流 MOSFET。”

     

    我知道过流(TIO 为2us (典型值))时,内部限流 MOSFET 不会禁用。

    我的理解是否正确?

     

    如果否、您能否告知我们 MOSFET 的恢复时间(从禁用到启用)?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanemaro-San、

    正确的做法是、内部电流限制 MOSFET (功率 FET)不会在短路开始时禁用、它最终会在热短路2us 后关断。 您也可以认为 TPS2553需要2 us 来禁用 FET。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

     

    我知道、在2us 的热短路后、内部 MOSFET 最终关断(关断)。

    然后、您能告诉我们恢复时间(从关闭到打开)吗?

     

    根据我们的客户、在大约2us 的热短路后、MOSFET 会在大约4ms 的时间内被禁用。

    因此、他们希望知道恢复时间(最小/典型/最大值)。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaru、

    感谢您关注我们的器件。 如果您有任何问题、请不要感到抱歉、我们很乐意为您提供帮助。

    您是正确的、电流限制在这两个条件下无法工作。 数据表中有一个典型的波形、如下所示:

    您可以看到、不能在 TIO 上限制电流、然后器件被禁用。 有时(以下波形中为~300us)后、功率 FET 再次启用、电流受到限制。

    我没有 TPS2553热短路波形、下面是供参考的 TPS25221热短路波形。 TPS25221是 TPS2553的低成本版本、热短路波形应相同。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

     

    感谢您的始终如一的支持。

    您是否有 TPS2553-1的恢复时间数据?

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    我想分享客户信息和波形。

    我期待您的回复。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanemaro-San、

    由于我们已经通过电子邮件解决了问题、我将关闭此主题。 如有任何其他问题、请随时提问。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的回答。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru