This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702升压禁用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731337/lp87702-q1-lp87702-boost-disable

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

我是否可以禁用 具有浮点升压输入和输出引脚或输入引脚对地短路、输出连接到输入电压的 LP87702升压转换器。

我在数据表中看不到升压转换器内部功能块的详细信息、因此无法使 I2C 和其他控制引脚在升压原理图中漏电流。

感谢您提供任何详细信息块说明或用户机密指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、lanjie、

    我已将其分配给器件专家。 同时、LP87702 TRM (www.ti.com/.../snvu593a.pdf)通过控制引脚 EN1启用 LP87702的升压转换器。 要禁用它、可将 BOOST_EN 位写入"0"。 要不连接升压转换器、必须在将 EN1设置为高电平之前完成此操作、这是否适合您的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们希望在硬件模式、软件模式下禁用、谢谢。

    EN1是 BUCK1和升压使能引脚。 如果没有硬件解决方案、

    我们需要使输入和输出折页或连接到灌浆/输入工作能力、这非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    LP87702器件被设计成2个降压和升压转换器、但正如 Kevin 通过 I2C 写入 BOOST_EN 位= 0时所说的那样、升压可被禁用、这是设计方法的建议和证明。

    如果您在没有任何外部组件的情况下将升压输入保持浮动、则启动后升压将被禁用、并提供短路检测、中断标志和 PG1故障。 不影响 BUCKx

    感兴趣的是、LP87702器件的应用或用例是什么?

    谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要符合引脚的要求、这些引脚可以悬空或拉高或拉低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

     禁用升压的正确方法是通过 I2C。  但是、如果您将 SW_BST 引脚接地、它应该提供短路检测、并且升压应该被禁用。  如果 SW_BST 引脚在启动序列期间接地并且不应组装升压外部组件、则会发生这种情况。

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuomo:
    正如您所说、升压器件需要完整的原理图组件、不能悬空或连接到接地或输入、谢谢。
    可控制内部电路原理图并连接到 BST、我将保持组件设计并通过软件模式禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    如果您可以升压 SW 禁用、那么这将是当前器件经过验证的最佳方法。 这意味着、需要组装完整的原理图组件。 当然、这将为您提供一个在未来使用升压的机会。

    图莫