This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:PH 引脚对地短路问题

Guru**** 2561760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745780/tps54335a-ph-pin-short-to-gnd-issue

器件型号:TPS54335A

 如何在 PH 引脚短接至 GND 时损坏 TPS54335ADDAR?  

在数据表中,我无法获得 有关选择 开关频率的信息,您对此有什么建议吗?

或者是否有任何其他引脚对引脚芯片适合替代 TPS54335ADDAR、以实现稳定和安全的应用?

我们  的产品 PCB 上应用了三个 TPS54335ADDAR。  一 个用于12V 至8.8V、另一个用于12V 至5V、最后一个用于12V 至3.3V。

现在、我们发现 TPS54335ADDAR 的 PH 引脚 已在 总共   2000个单元的15块 PCB 上短接至 GND。  使用一段时间后、会发现所有故障外观。

11个故障 TPS54335ADDAR 芯片是 12V 至8.8V 的芯片、4个是12V 至5V 的芯片。

对8.8V 负载电流进行了大约480mA 的测试、以为 LCD 的背光电路供电。  

5V 负载电流的测试电流约为300mA。  

3.3V 的负载电流约为1.65A。

 三种应用的开关频率选择为1.5MHz。   电感器类型为 SPM6530T-4R7M、额定电流为6.2A。

 12V 至5V 的输出电容器为47uF/6.3V、  12V 至8.8V 的输出电容器为47uF/16V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqing、

    您可以在此处发布您的布局吗?

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,现在我已经发布了 TPS54335A 应用 PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junqing、

    我已经检查了布局。 在降压电路中、具有高 di/dt 的输入环路面积应保持最小。 此外、建议不要在 IC 和输入电容器之间的 VIN 和 PGND 路径上使用过孔。 这可能会导致 IC 损坏、因为寄生参数较大。 您可以将 EVM 布局作为参考。 它使用过孔作为 SW 和引导电容器、但不使用 VIN 和 PGND。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54335A 在负载电流较低时很容易损坏、例如低于100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junqing、
    它需要一些波形来找出根本原因、请通过电子邮件与 Milo 联系、以获得深入的支持。 电子邮件地址:peisheng-zhu@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我有一个问题、如果在我们的产品关断但使 TPS54335A 保持启用状态时没有将负载连接到 TPS54335A、它是否会因 PH 短接至 GND 而损坏。